This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01801BEVAL:套件包含

Guru**** 2815675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01801BEVAL, LMK01801, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/995928/lmk01801beval-kit-contains

器件型号:LMK01801BEVAL
主题中讨论的其他器件: LMK01801USB2ANY-UWIREUSB2ANY

您好! 我对该评估板 LMK01801BEVAL 感兴趣、

据说它包括:

LMK01801评估板。
USB2ANY-UWIRE
但是、我只需要将评估板连接到 PC、还是需要 USB2ANY 适配器? (www.ti.com/.../USB2ANY)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rebeca、

    我相信 USB2ANY 不包含在此 EVM 中。 我正在尝试查找最新的 kitlist、但此 EVM 已经足够旧、可以让 kitlist 数据早于我们易于访问的一些文件系统。  当我有一个已知答案时、我将向您更新。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rebeca、

    我已确认此 EVM 的 kitlist 不包含 USB2ANY。 您必须单独购买。

    此致、

    Derek Payne