This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:内部 VCO 的替代方案

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2491, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/995864/lmx2491-an-alternative-with-internal-vco

器件型号:LMX2491
主题中讨论的其他器件: LMX2572

你好。

我们需要通过 线性调频在2.4GHz 至2.5GHz 的频带中形成信号。

因此、我们正在寻找一个与  LMX2491类似但具有内部 VCO 的 PLL。

您可以推荐该器件吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slava、

    确切的频率斜坡范围是多少? 如果该范围小于40MHz、请尝试 LMX2572。