This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM61001:如何获取输出192MHz LVDS 差动时钟?

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/995708/cdcm61001-how-can-i-get-output-192mhz-lvds-diff-clock

器件型号:CDCM61001

根据数据表的文档、 我可以使用 Fin = Fout *(输出 DIV/反馈 DIV)、   

假设:Fout = 192MHz、  

如果我设置输出 DIV = 2、 反馈 DIV = 15; 因此、Fin = 192 * 2 / 15 = 25.6MHz

对于其他参数、我无法处理它、好吗?   

问题2:

如果使用25.6MHz OSC 、3.3V, 如何选择 OSC 类型?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的公式1不完整。 您还需要确保 VCO 频率处于 VCO 范围内(在数据表中)。

    VCO_freq /预分频器/ output_div = out_freq

    input_freq = VCO_freq /预分频器/ feedback_div

    有关计算的更多详细信息、请参阅数据表的第9页和第10页。  

    此致、
    Hao