This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:具有两个射频输出的功耗

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/995281/lmx2820-power-consumption-with-two-rf-outputs

器件型号:LMX2820
Thread 中讨论的其他器件:LMX2594

大家好、我正在与一位客户一起使用此器件。 他们希望同时使用 LMX2820的两个射频输出、但如果这样做、则无法确定功耗。 我认为 LMX2594指定了这种情况。 我们非常感谢您的任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannan、

    根据输出功率设置的不同、添加缓冲器会将电流增加约160mA 至220mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!
    感谢您的回复。
    假设设置了最大输出功率、您是否能够提供每个引脚的预期电流消耗与表9-1提供此信息的方式类似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannan、

    目前、我们的实验室访问权限非常有限、我可能无法在短时间内提供您正在寻找的数据。