This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:有关状态极性的问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/995681/lmk05318b-question-with-regards-to-status-polarity

器件型号:LMK05318B

您好!

《LMK05318B 寄存器编程手册》对 R22进行了以下描述:

但是、数据表中关于状态极性的陈述如下:

这两项声明似乎相互矛盾,或至少不清楚。 R22[1]= 1或 R22[0]= 1是否反相、如果是、该低电平有效还是高电平有效?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器编程文档不正确。 这与行为相反。

    • 在正常运行- R22[1]= 0和 R22[0]= 0 - 状态通道上的高电平输出所选状态信号为真。 这意味着 "高电平有效"。
    • 当 R22[1]= 1且 R22[0]= 1时、STATUS 信号 反相、这意味着所选状态信号对于 状态通道上的低电平输出将为真。 这意味着"低电平有效"。

     在下一次迭代中、将对寄存器编程手册进行更正。

    谢谢、此致、

    Amin