This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:根据环路滤波器电容解锁问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/994356/lmh1983-unlock-issue-depending-on-the-loop-filter-capacitance

器件型号:LMH1983

您好!

我的客户似乎有与以前报告的问题相同的问题。

https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/945591/lmh1983-pll1-loop-filter-capacitor-variance

我的客户在多种产品上使用与 LMH1983相同的 PCB 已超过7年、但他们过去从未遇到解锁问题。  自2019年以来、他们就开始在新产品上使用相同的 PCB、但直到最近他们才遇到解锁问题。  如果他们将47uF 钽电容器换为另一个电容器、那么它已经解决了解锁问题、所以我要问他们解锁问题是否会与电容器或电容器与 LMH1983的组合有关、但您从上述帖子中是否有更多信息?  47uF 电容器需要哪些项(即电容容容差、ESR 等)?

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川崎-圣

    对于您的客户遇到的问题、我深表歉意。

    您能否确认输出频率已锁定、但锁定检测报告解锁条件?  我的理解是、这些问题与钽电容器的泄漏有关。

    钽电容器的额定电压是多少?  较高的额定值可能有助于改善泄漏。

    哪个 PLL 已解锁?

    什么是电荷泵增益设置?  可以增大该幅度吗?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothime-San、您好!

    非常感谢您的快速回复。

    他们实际产品的 FW 似乎无法访问寄存器、因此如果锁定或未锁定、他们会看到 NO_LOCK 引脚。  它们使用额定电压为10V 的钽电容器。  他们认为 PLL1是解锁的、因为他们看到视频时钟的稳定输出(148.35MHz)。  如果它们启用对寄存器的 FW 访问、则可以调整电流泵的增益设置、但它们的电流为0.000262238。

    他们确认了钽电容器的问题。  如果温度较高、则问题发生的频率比室温更频繁、因此可能与您提到的泄漏电流有关。  您是否认为根本原因是钽电容器的泄漏电流?  您还需要客户提供什么?

    此致、

    川崎善高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothime-San、您好!

    我的客户希望通过用更低的泄漏电流替换钽电容器来解决该问题、但您是否同意他们的解决方案?  请注意、其电流1的泄漏电流为24uA、将使用的泄漏电流为4.7uA。

     您是否需要47uF 钽电容器的泄漏电流?

    请告诉我、除了泄漏电流之外、47uF 钽电容器的要求是什么?

    此致、

    川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawasaki-San、您好!

    我没有泄漏电流的数据、但我认为这是一种很好的方法。  但是、我们还通过增加锁定窗口检测和增加电荷泵值来成功解决这些类型的问题。  因此、这两种技术都可以结合使用。

    另请参阅 此主题。

    73、
    Timothy