This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 更换 Si5394E-A12601-GM

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204, LMK05028, LMK05318B, LMK5C33216, LMK04906, LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/995382/replace-si5394e-a12601-gm

主题中讨论的其他器件:LMK5B12204、 LMK05028、 LMK05318B、 LMK5C33216、 LMK04906、 LMK04208

尊敬的  

我想更换 Si5394E-A12601-GM,您能给我推广合适的器件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cooper、您好!

    考虑 LMK5B12204。  它还包含用于实现出色抖动性能和2个频域的2.5GHz BAW。

    如果需要更多输入、请考虑 LMK05028。

    我们的 DPLL 产品系列还包括 LMK05318B (2个频域)和 LMK5C33216 (3个频域)。

    从抖动消除的角度来看、我们还提供 LMK04208和 LMK04906、它们是非 DPLL 双环路抖动清除器、具有6路输出。

    -

    另请注意、 我们的时钟树架构可 用于查找时钟解决方案。

    73、
    Timothy