This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:输出杂散

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/995515/lmx2581-spurs-at-output

器件型号:LMX2581

你(们)好

我在2.4GHz 下使用 LMX2581、并查看由于使用3.3V 开关稳压器而在400kHz 下出现的输出杂散

我能否 在 VCCVco 输入端使用3.0V 低压降稳压器并克服此问题?

还有其他建议吗?

Roni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roni、

    3.0V 低于3.15V 的建议输入电压、因此我不推荐使用它。  如果您增加了来自直流/直流的电压、则使用了可正常工作的 LDO。  显然、您需要足够的余量。  请注意、VCO 上已经有一个 LDO。

    至于 VCCVCO 电源引脚是否是杂散的矢量、请尝试减小 PLL 环路带宽-如果杂散已衰减、则会影响 PLL 电源、以便环路滤波器过滤这些杂散。  如果增加 PLL 环路带宽可减少杂散、则可能是 VCO 引脚。  如果 PLL 噪声使杂散变模糊、则可能很难增加环路带宽并查看杂散是否减小。

    73、
    Timothy