This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:ESD 测试中的复位时间

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/995016/tpl5010-reset-time-in-esd-test

器件型号:TPL5010

您好、先生、

TPL5010在 ESD 测试中的复位时间比设计参数长多少是什么原因?

条件:

器件以塑料外壳包装、15kV、密封

测试数据:

设计值为2min 30秒、

正常测试大约为2min31秒、

静态测试数据介于3分钟和6分钟之间

感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您能否更具体地说明正在执行的 ESD 测试。 数据表指定的 ESD 测试包括 HBM 和 CDM。