This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:用于分析的 LMX2820 OSCIN 输入引脚电容

Guru**** 2394615 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/995023/lmx2820-lmx2820-oscin-input-pin-capacitance-for-analysis

器件型号:LMX2820

你(们)好

对于我的新电路板设计、我使用 LMX2820 PLL 来生成 LO 频率、在该设计中、我将 为 OSCIN 输入(单端)提供100MHz 参考时钟 我的100Mhz TCXO 振荡器为5V 输出电平,因此,为了使用 电容分压器转换 LMX2820 iAM 的电压电平匹配。相同的时钟 iAM 共享到另一个时钟分频器 IC, 对于同样需要 LMX2820 OSCIN 输入引脚输入电容的负载分析、请为我提供支持、并指导我避免设计方案中的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    输入电容约为1.2pF。