This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:PLL 性能

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/994645/lmk05028-pll-performance

器件型号:LMK05028

您好!

让我向您提出一个有关 PLL 性能的基本问题、如下所示。

我的客户正在考虑将此器件用于 OTN/OUT 系统(10GbE <->OTU2e、从 CBR10G3到 OPU2e 的直接映射)。

该系统的误差裕度为+/-100ppm。

问题是 LMK05028可用于此系统、对吗?

以下是客户系统的详细条件。

 - XO:25MHz +/-50ppm (最大值,包括多年来的变化)

 TCXO:20MHz +/-5.5ppm  (最大值,包括多年来的变化)

 - IN_REF0:173.3707475MHz +/-100ppm (同步输出为161.1328125MHz)

 - IN_REF1:161.1328125MHz +/-100ppm (同步输出为173.3707475MHz)

 -PLL 模式:3环路模式

是否可以在条件(+/-100ppm)下使用 LMK05028?

在这种情况下、您会告诉我 PLL 锁定范围吗?

换句话说、是否可以相对于输入信号误差裕度+/-100ppm 生成+/-100ppm 误差范围内的输出信号?

客户认为使用该器件没有问题、因为 TI 网站上提供了有关"100GbE <-> OTU4"(SNAA314–201年4月)的应用手册。

尽管应用手册是关于+/- 20ppm 系统的示例、但客户认为+/-100ppm 的使用没有问题。

最后、如果可能、您会告诉我 LMK05028的"实际性能"吗? (误差裕度)

非常感谢您的参与。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您列出了所有3个环路输入的要求:

    1. 锁定到 XO 的 APLL 环路
    2. TCXO DPLL 锁定到 TCXO
    3. 基准输入的参考 DPLL

    使用 DPLL 时、输出频率与基准 DPLL 相比校正为0ppm。 下面是细分信息:

    • 2环路- APLL 和 TCXO DPLL -输出频率误差将与 TCXO 误差相匹配
    • 2环路- APLL 和 REF DPLL -输出频率误差将与基准输入频率误差相匹配
    • 3环路- APLL、TCXO DPLL、REF DPLL -输出频率误差将与基准输入频率误差相匹配

    因此、如果您使用的是3环路且基准可用且 DPLL 锁定、则输出频率将匹配输入频率上的任何误差。 REF 关断22ppm、输出将关断22ppm。 输出将跟随基准直至基准有效。 有许多参考验证机制、但这里的关键机制是 ppm 有效/无效。 如果需要、您可以将其设置得更严格、也可以将其设置为100ppm、以确保基准在整个过程中保持有效、并且输出跟随它并保持锁定。

    当基准丢失时、器 件切换到保持模式-尝试将输出保持在最后一个已知的锁定状态(DPLL 使用历史记录和平均值计算得出此结果)。 但是、保持模式下的长期稳定性由2环路模式下的 XO 和3环路模式下的 TCXO 决定。

    最后、器件提供 DCO 功能-数字控制振荡器。 当器件锁定时、您可以通过寄存器写入手动更新 DPLL 分子(该分子馈入 APLL n 分频器并更改 VCO 频率、实际上更改输出频率)。 此功能可校正 ppb 刻度上的输出误差。 因此、您可以提供100ppm 的误差基准频率、并通过 I2C 通过 DCO 实现更严格的输出稳定性。

    希望能回答您的问题。

    谢谢、此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin-San:

    非常感谢您的友好回复!

    我理解了、我会将您的答案告知客户。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。

    Amin