您好!
让我向您提出一个有关 PLL 性能的基本问题、如下所示。
我的客户正在考虑将此器件用于 OTN/OUT 系统(10GbE <->OTU2e、从 CBR10G3到 OPU2e 的直接映射)。
该系统的误差裕度为+/-100ppm。
问题是 LMK05028可用于此系统、对吗?
以下是客户系统的详细条件。
- XO:25MHz +/-50ppm (最大值,包括多年来的变化)
TCXO:20MHz +/-5.5ppm (最大值,包括多年来的变化)
- IN_REF0:173.3707475MHz +/-100ppm (同步输出为161.1328125MHz)
- IN_REF1:161.1328125MHz +/-100ppm (同步输出为173.3707475MHz)
-PLL 模式:3环路模式
是否可以在条件(+/-100ppm)下使用 LMK05028?
在这种情况下、您会告诉我 PLL 锁定范围吗?
换句话说、是否可以相对于输入信号误差裕度+/-100ppm 生成+/-100ppm 误差范围内的输出信号?
客户认为使用该器件没有问题、因为 TI 网站上提供了有关"100GbE <-> OTU4"(SNAA314–201年4月)的应用手册。
尽管应用手册是关于+/- 20ppm 系统的示例、但客户认为+/-100ppm 的使用没有问题。
最后、如果可能、您会告诉我 LMK05028的"实际性能"吗? (误差裕度)
非常感谢您的参与。
此致、