This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:SysRef 延迟与温度间的关系

Guru**** 2422600 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/994452/lmx2820-sysref-delay-vs-temperature

器件型号:LMX2820

您好!

我对  LMX2820数据表中的图6-16有疑问(SysRef 延迟与温度间的关系)。  

 SysRef 延迟与 温度之间似乎存在非单调关系:  

最大延迟为25度(黑色曲线)、但对于-40度和+105度、延迟较小。

是真的、还是可能是曲线 变乱了?

我提出这一问题是因为延迟变化很大、 显然 需要进行一些校准。

亚历山大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    我有原始数据、这就是它所说的内容、但我认为这是因为它已经关闭了一个周期。  输出频率为8.4GHz、SYSREF 频率为131.25MHz。

    请注意、131.25MHz 的信号具有7620ps 的周期。  因此,我们无法分辨延迟为0、7620、15240和 k*7620 ps 之间的差异。

    现在、如果我在黄色曲线上添加7620ps、那么它会与它应该位于的位置对线。

    此致、

    DEA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、感谢您的回答。 我想您有自己的实验数据,因为它不符合图6-16 ( k*7620ps 的延迟)。

    无论如何、感谢 您的解释。

    亚历山大