This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:时钟放大器;计时论坛

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/994632/lmx2571-clock-timing-forum

器件型号:LMX2571

有关 LMX2571的问题
在数据表的第44页、您将找到有关设置合成器双工模式 Tx902MHz、Rx 928MHz 和 FSK 调制模式的信息。
表41. DEN 设置值为0。 在使用0进行 FSK 调制时、是否更好地将 DEN 设置值用作0?
另外、您能否给我提供第44页所述的用于 FSK 调制测量的 TICS PRO 配置文件?
原因是要使用您购买的评估板进行评估。

LMX2571に関する質問です μ A。

データシートの44ページに、シンセサイザーデュプレックスモードTx902MHz、Rx 928MHz、およびFSK変調モードの設定に関する情報があります。
表41。DEN設定値は0です。FSK変調に使用する場合、DEN設定値に0を使用する方が良いですか?
また、44ページに記載されているFSK変調測定用のTICSPROの設定ファイルを教えてください。μ A
購入した評価ボードで特性確認をするためです。μ A