This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:VccVCO 电源限制

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/994612/lmx2581-vccvco-supply-limitation

器件型号:LMX2581

对于 VCCVCO 输入、我想使用最小3.0V 的 LDO

其余所有电源都将具有3.3V 电压

我使用的器件频率为2400至2500MHz  

VCCVCO 3.0V 输入下的性能会下降什么?

Roni Barshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roni:

    我们没有此特定电源配置的数据。  

    一般来说、我们有用于 VCO 的内部 LDO、LDO 输出电压低于3.0V。 因此、LDO 将在3.0V 输入电压下工作。