This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP215:最高结温

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/991135/cdclvp215-max-junction-temp

器件型号:CDCLVP215

您能否帮助我们确定时钟扇出缓冲器 CDCLVP215的最高结温? 进行可靠性预测时、应力分析需要最高结温。 我只能在数据表中找到工作温度和存储温度范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将提交一份内部信息请求、并告知您发现了哪些内容。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我目前拥有的信息建议为125摄氏度。 我正在检查是否可以确认。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经确认、ABS 最高结温为125摄氏度