This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:设计问题

Guru**** 2853810 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318, LMK03328, CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/993913/lmk03318-design-questions

器件型号:LMK03318
主题中讨论的其他器件: CDCM6208

您好、Sirs、

我的客户将使用 LMK03318作为4通道 LVDS 时钟来生成这些频率(27/148.5/156.25/400 MHz)。

是否可以仅使用主 OSC 50MHz? 或者还需要使用辅助 OSC? 或其他建议频率?  

其他未使用的通道可以悬空?

3.对于未使用的通道、它们是否需要连接 VDDO_x 上的电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    遗憾的是、LMK03318无法生成所需的频率计划。 这是什么应用? 这需要2个 LMK03328。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    此应用适用于12G-SDI 至 HDMI_v2.0 KVM。

    我是否知道 CDCM6208可以满足此要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    是的、CDCM6208可以满足要求!

    此致、
    Hao