This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1EVM:BOM 和环路滤波器计算

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/993987/cdce6214-q1evm-bom-and-loop-filter-calculation

器件型号:CDCE6214-Q1EVM

大家好、团队、

请您提供 BOM、尤其是25MHz 晶体的 PN。

此外、如何计算集成环路滤波器的值以实现100kHz 的最低环路带宽?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CDCx6214-PLLatinum-sim-template.sime2e.ti.com/.../snac073j.zip

    您好、Hans、

    请使用 zip 文件安装'J'版本的 PLLatinumSim。

    打开 GUI 后、请通过选择菜单底部的"自定义"器件并单击"加载器件"来加载所附的仿真模板文档。

    在显示滤波器设计选项卡后、请将"Loop Bandwidth"字段更改为所需的设计目标、并将滤波器优化器更改为"Jitter"。

    选择环路带宽以及滤波器优化器后、您可以运行"计算环路滤波器"、该选项将根据 TICSPRO GUI 选择 C1、C2和 R2或 CZ、CP 和 Rp 的最佳设置。

    如果选择了这些电阻器的无效选项、请使用"强制"组件值、然后使用"计算环路滤波器"工具选择特定设置。 您还可以通过更改电路相关字段中的各个环路滤波器组件来尝试设置。

    另请注意、KPD 将与'CP 增益'的 TICSPRO 设置相关联、并且还会影响相位噪声图。

    希望这对您有所帮助!