This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2485E:TI PLLantinum 软件帮助

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2485E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/993510/lmx2485e-help-with-the-ti-pllantinum-software

器件型号:LMX2485E

TI PLLantinum Sim 和 LMX2485E。  我将所有信息输入到 SIM 软件工具中。 我保存着设计。  我尝试重新尝试设计、但炎症消失了。 我得到以下结果:  

我单击 Continue (继续)、大多数信息都会丢失。  出什么问题了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此信息报告给开发人员。

    该误差是否可重复?  如果是-您能建议您的操作顺序吗?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    我尝试过、但我没有这个问题。  

    如果仍有此问题,请尝试卸载,然后重新安装该工具。