Other Parts Discussed in Thread: LMK04826, AFE58JD28
主题中讨论的其他器件: AFE58JD28
您好!
我现在正在使用 LMK04826、并在2模式下使用它:
时钟分配模式、Clkin1引脚中具有125MHz 时钟、41.667MHz 时钟输出;
仅 PLL2模式、OSCin 引脚中具有100MHz 时钟、60MHz 时钟输出;
两种模式下的输出时钟大约每1到5秒就会出现抖动
如何解决此问题?
非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMK04826, AFE58JD28
您好!
我现在正在使用 LMK04826、并在2模式下使用它:
时钟分配模式、Clkin1引脚中具有125MHz 时钟、41.667MHz 时钟输出;
仅 PLL2模式、OSCin 引脚中具有100MHz 时钟、60MHz 时钟输出;
两种模式下的输出时钟大约每1到5秒就会出现抖动
如何解决此问题?
非常感谢
大家好、
尝试在电容器的左侧放置100Ω Ω 电阻器、这将确保 LVDS 驱动器在输出引脚之间有一条电流路径。
BTW、您的原理图有几个问题。
不应在 CMOS XO (Y2)的输出端直接放置一个50Ω Ω 分流器、直流电流可能非常高。 我们建议将输出与50Ω Ω 分流器进行交流耦合。
Y7也是 CMOS XO 吗? 在这种情况下,您可能需要减小进入 OSCin*引脚的电压摆幅,最大值 输入摆幅为2.4V。