主题中讨论的其他器件:LMK04832
HII 团队、
我们使用 LMK04832 EVM 并使用 TICS PRO 工具对其进行编程。 我们 是第一次使用 EVM、为了获得实践经验、我们针对 CLKin1 = 122.88MHz 对其进行了编程并将所有输出配置为122.88MHz、但当我们探测和检查 EVM 输出端口4、5、6、7、12、13时、未提供所需的输出。 我是否可以知道输出不正确的原因? 我已附加编程文件。 我还请你帮助我们纠正这一问题。
--
此致、
基尔萨纳。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HII 团队、
我们使用 LMK04832 EVM 并使用 TICS PRO 工具对其进行编程。 我们 是第一次使用 EVM、为了获得实践经验、我们针对 CLKin1 = 122.88MHz 对其进行了编程并将所有输出配置为122.88MHz、但当我们探测和检查 EVM 输出端口4、5、6、7、12、13时、未提供所需的输出。 我是否可以知道输出不正确的原因? 我已附加编程文件。 我还请你帮助我们纠正这一问题。
--
此致、
基尔萨纳。
Keerthana、
您是否遵循建议的编程顺序、首先切换 RESET 位、然后写入所有寄存器? TICS Pro 应按照数据表说明按照正确的顺序写入寄存器、但不会自动启动复位。
此外、您的编程文件具有来自 FB_MUX 输出的 PLL1反馈、但未启用 FB_MUX。 这是故意的吗?
当您说"不恰当"时、这意味着什么? 例如、输出频率是否不正确? 缺失? 差分对的一个桥臂处于活动状态、而另一个桥臂不处于活动状态? 我们需要有关该问题的更多信息。
您是否 已针对所需的输出格式正确配置了端接? 例如、我看到 CLKout4配置为 LVPECL、而 CLKout5/6/7 配置为 LVDS。 EVM 上的默认情况下、两个 CLKouts 4/5/6/7针对 CML 端接(50Ω Ω 或电感上拉电阻)。 同样、CLKout12/13配置为 LVDS、但终止为 LVPECL。 请确保 为配置的输出格式使用正确的端接。
此致、
Derek Payne
HII Derek、我们首先翻转了复位位位位位、然后对所有寄存器进行写操作、但我们仍然面临同样的问题。 我们没有在端口4、5、6、7、12、13中获得输出、而对于其他端口、我们将获得122.88MHz 的输出(根据需要)。 我已附加编程文件。 它在嵌套0延迟模式下运行、到 CLKin1的输入为10.24MHz。 我们的要求是在所有端口上获得122.88MHz。 我请求您将此文件导入您的工具、并与 EVM 检查是否有输出。 我还请你帮助我们纠正这一问题。
我还想知道器件时钟和 sysref 时钟之间是否存在任何关系。 如何为特定器件时钟选择 sysref 时钟?
--
此致、
基尔萨纳
Keerthana、
同样、您是否 已确认为要监控的输出安装了适当的终端?
您说您希望在所有端口上获得122.88MHz、但您运行 SYSREF 分频器并将其路由到多个输出:

要将所有输出转换为122.88MHz 器件时钟输出、必须将每个输出的 CLKoutX_SRC_MUX 设置为"器件时钟"。 或者、也可以设置 SCLKx_y_PD 以禁用 SYSREF 路径、从而节省电流。

此致、
Derek Payne
HII、
我已附加更新文件、其中所有输出都针对器件时钟进行配置。 当我们探测它时、除了端口4和6 (缺少输出)之外、所有其他输出都是正确的。 请问原因。 我还请求您将此文件导入到 EVM 中、并告知我们端口4和6是否提供所需的输出。
e2e.ti.com/.../clk090421_2D00_122.88.tcs
--
此致、
基尔萨纳
Keerthana、
根据数据表8.1.9.7、偶数输出只能在旁路模式下编程为 CML。 您必须针对所需的输出格式修改板载终端、或者在分频器被旁路的情况下观察 CLKout4/6 (即2949.12MHz)。 由于您的应用要求所有输出端采用122.88MHz 频率、因此我建议修改 EVM 的板载终端以匹配 应用所需的输出格式、然后针对所需的输出格式更新输出格式寄存器
此致、
Derek Payne