This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:I2C 单字节寄存器地址-写入/读取

Guru**** 2813645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/993628/lmk05318b-i2c-one-byte-register-address---write-read

器件型号:LMK05318B

大家好、

快速问题、对于仅为1字节寄存    器的 R23 (地址= 0x17)、仍然需要输入寄存器地址高/低、如 reg addr 高= 0x0、reg addr 低= 0x17、或者可以简单地输入一个字节、如 reg addr 低= 0x17、谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    写入较高地址和较低地址。  为了提高速度、您可以根据数据表中的 I2C 第9.5.2.1节和 SPI 第9.5.3.1节执行块写入。

    73、
    Timothy