This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:输入参考设计问题

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/993600/cdce6214-input-ref-design-question

器件型号:CDCE6214

尊敬的团队:

CDCE6214有两个输入时钟源。

如果我们使用 PRIREF 作为输入源、它是否需要在 SECREF 处添加晶体(25MHz)? 或者、我们可以移除 XTAL 并仅保留 PRIREF。

第二个问题是,

如果我们同时需要用于 CDCE6214的 PRIREF 和 XTAL、SEREF 的容差是否会影响 PRIREF 的精度?

谢谢。

此致、

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您只需要一个输入、PRIREF 或 SECREF。  

    此致、
    Hao