This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04806:11.

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/993594/lmk04806-11

器件型号:LMK04806

LMK04806上电后、配置寄存器出现故障、回读寄存器、 结果都是 FFFFFF。寄存器的相同配置可以在没有电源定位的情况下成功重新配置。LMK04806的电源和参考时钟在配置寄存器之前保持稳定。查找问题原因的下一步是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xianhua、

    我不确定我是否完全理解您的问题。

    LMK04806没有非易失性存储器、因此断电后任何设置都将丢失、必须对其进行重新编程。

    此外、您需要确保正在执行回读的引脚配置为回读。

    73、
    Timothy