主题中讨论的其他器件: LMX2572
大家好、
我的客户正在评估 LMX2820 EVM、遇到了以下挑战:
- 我在 OUTA 上设置 LMX2820频率2200MHz (使用 LMX2820评估)
- PLL_N=44 PLL_NUM=0 PLL_DEN=200 VCO FREQ 8800MHz
- 混泥顺序= 3。 (目前没有问题)
- MASH_SEED_ORDER = 10
- 在 Reg0中启用/禁用 FCAL
- 启用/禁用相位同步位15寄存器1
- 使用10或40或100号 MASK_SEED_ORDER 加载 REG 40和 REG 41
我在 OUTB 输出端看不到任何相移变化。 我看到的是重新加载寄存器0时的一些相位跳转。
这是影响 OUTB 相位的唯一因素。
我出了什么问题?
您是否有任何使用混频实现相移的寄存器加载工作示例?
我们能够让 LMX2572处理混相位移位、但两者之间似乎存在一些差异。
当然、我们意识到它们具有不同的寄存器定义、但我们尝试将该概念从一个更改为另一个、这不起作用
请在此处提供帮助。
感谢您的支持并期待您的回应。
奥比那。