This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:宽带调频信号

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/993301/lmx2595-wideband-frequency-modulated-signal

器件型号:LMX2595

大家好、

LMX2595能否生成宽带调频信号?

我们的客户需要生成1.8GHz 中频、400MHz 带宽的宽带 FM 信号

无法使用 TICS 配置 LMX2595

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    您能否描述一下您的客户如何配置 LMX2595以使用 TICS Pro 进行 FM 调制? TICS Pro 的屏幕截图将帮助我们了解客户尝试做什么。