This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SE555:绝对最大额定值。

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/991146/se555-absolute-maximum-ratings

器件型号:SE555

大家好、

您能告诉我以下引脚的绝对最大额定值吗?

*绝对最小电压。
CONT (5引脚)、RESET (4引脚)、THRES (6引脚)、TRIG (2引脚)、Vcc (8引脚)

*绝对最小/最大电压。
OUT (3引脚)、DISCH (7引脚)

此致。
Kengo。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    电源的额定最小电压为5V。  

    在这种情况下、指定的最小电压为:

    阈值电压2.7V

    触发电压电平1.45V

    复位电压电平300mV

    在非稳态运行模式下、放电引脚连接到产品数据表中列出的电阻器 RA 和 RB、并对计时电容器进行放电。 在单稳工作模式下、放电引脚连接到电阻器 RA、如图9所示。 电阻器 RA 将充当电源引脚 VCC 的上拉电阻器、因为计时电容器会对该引脚和输出施加电压。 这两个引脚不应超过 VCC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    感谢你的答复。

    这些引脚是否存在可销毁的最小电压?
    我想知道不应施加的最小电压。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    您将使用哪种工作模式? 如果将 RESET 引脚连接到电源、它将跟随电源引脚、除非您超过最大电压或强制负电压低于接地值、否则不会担心损坏。 其他引脚不应超过电源电压或低于接地电压。 我们不为这些引脚指定最小值、但不应将它们反向偏置到接地。 您是否会向控制引脚施加电压?

    只需了解更多详细信息即可了解您的用例、从而获得更好的指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    我联系了设计团队、一条很好的一般规则是不要低于-200mV。 在这种情况下、您会反向偏置保护二极管并为您提供足够的余量来避免损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chiris、

    感谢您的回答、

    我的理解如下。
    正确吗?
    *绝对最小电压。
    CONT (5引脚)、RESET (4引脚)、THRES (6引脚)、TRIG (2引脚)、Vcc (8引脚)
     ->绝对最小电压为-200mV。

    *绝对最小/最大电压。
    OUT (3引脚)、DISCH (7引脚)
     ->绝对最大电压是多少?
       它是 VCC 电压吗?
       绝对最小电压为-200mV。
       我们关心 施加到这些引脚的电压。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    CONT   (5引脚)、RESET (4引脚)、THRES (6引脚)、TRIG (2引脚)、Vcc (8引脚)的最小值=-200mV  

    绝对最大值为  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    您能告诉我 有关 OUT (3引脚)、Disch (7引脚)的信息吗?
    绝对最大电压和最小电压。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    我们不会在任何引脚上指定最小值、但这些引脚也不应低于-200mV 或超过 VCC。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    如果对电源短路、应注意放电引脚电流。 放电引脚是接地的低阻抗路径、应在故障情况下限制通过该引脚的电流。 我们不会为此引脚指定最大电压、但在这种情况下应考虑电流。