This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2485:是由公式计算得出的结果错误?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/993005/lmx2485-is-the-result-calculated-by-the-formula-wrong

器件型号:LMX2485

大家好、

在应用报告 AN-1879分数 N 频率合成的第8页上、

https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/snaa062a/snaa062a.pdf?ts=1618216014884&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252Fsitesearch%252Fcn%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FsearchTerm%253DAN-1879%2BFractional%2BN%2BFrequency%2BSynthesis

FPD = 0.04MHz×GCD (492、25×123)= 1.23MHz、 对于此公式、我认为结果为4.92MHz、因为 GCD (492、25×123)为123、

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanni、

    是的、我同意。  我计算:

     GCD (492、25×123)= 123 * GCD (4、25*1)= 123

    0.04 * 123 = 4.92MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您能否更新 AN-1879?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经为此提出了请求。  由于这是一份应用手册、因此将其发送到 Web 所需的时间不应过长。

    此致、

    Dean