This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102:未使用的差分 RFOutput 引脚?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/993214/lmk1c1102-unused-differential-rfoutput-pins

器件型号:LMK1C1102
主题中讨论的其他器件:LMX2820

大家好、  

未使用的差分 RFOutput 引脚是否需要交流耦合50欧姆接地? 此外、对于 LMX2820、您是否需要将它们交流耦合到 GND?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha H、

    我不确定您是否拥有正确的器件型号... LMK1C1102是一款 CMOS 缓冲器、所有输出均为单端输出。 由于您还提到了 LMX2820、因此我将在两个问题中为该器件提供指导。

    未使用的差分 RFout 引脚确实需要与50Ω Ω 负载到 GND 进行交流耦合、否则差分对将不平衡、输出将失真。 输出应采用交流耦合方式(我们建议通过0.1µF)、因为 LMX2820的输出结构具有一个特定的直流工作点、在该工作点最有效、并且如果采用直流耦合、50Ω Ω 负载可能会破坏该工作点。

    此致、

    Derek Payne