This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找27MHz VCO

Guru**** 2979410 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74S124, LMK61E2, LMX2571, LMX2572, LMK04133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/992296/looking-for-a-27mhz-vco

主题中讨论的其他器件:SN74S124、时钟树架构、 LMK61E2、 LMX2571、 LMX2572、 LMK04133

你(们)好  

在搜索输出频率为27MHz 的 VCO 时、我找到了器件型号  SN74S124。 但数据表中没有任何公式 可以确定27MHz 的确切外部电容值。 如果可能、您能否共享 相同的公式。 我查看了数据表中提到的图表、但如果公式可用、会更好。

此外、这是一个旧产品。 如果可能、您是否可以建议任何输出频率为27MHz、VOH 和 VOL 在2V 以内的新压控振荡器(VCO)?

谢谢、此致

Shuresh Vishag C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuresh、您好!

    我们确实有很多较新的 VCO 产品、但它们采用 PLL 封装、并以更高的频率运行。  可以对输出进行分频

    然而、输出可被分频至27MHz。  另一个复杂的问题是、如果您只需要 VCO、他们通常需要使用 PLL 锁定闭环。  这些器件是否对您有任何用处?

    我将看到我是否可以找到有关公式的任何信息。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回应;

    您能否建议任何 PLL 器件获得27MHz 的频率、因为输出频率将其视为 VCO?

    谢谢、此致

    Shuresh Vishag C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuresh、您好!

    您可以查看我们的工具时钟树架构、进一步了解选项。

    如果您只需要27MHz 频率、那么像 LMK61E2这样的振荡器可能会起作用。

    如果您需要访问调谐电压、则需要确保器件未完全集成环路滤波器。

    您可能会考虑 LMX2571或 LMX2572。  使用 LMX2571、您必须在锁定后关闭电荷泵、然后才能开环控制 VCO。  使用 LMX2572、您可以从外部断开环路。

    另一种选择是使用我们的其中一个时钟器件、如 LMK04133 (我使用了时钟树架构并按价格排序)。  该器件包含两个 PLL、因此可为您提供各种选项。  您至少需要使用具有基准的第二个 PLL 来锁定 VCO。  然后、您可以通过向 CPout 引脚施加信号来调制频率闭环、或对器件进行编程以使电荷泵断电、并通过 CPout 引脚上的电压开环直接设置频率。  该器件还提供 CMOS 输出。

    73、
    Timothy