请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04832 我的设计 使用 PLL1和 PLL2、从10MHz 输入创建10MHz 输出。 但是、当我将时钟分配 多路复用器更改为 CLKin1 (并且 TICS 自动将 CLKin1_DEMUX 更改为 Fin)、并且我将输出分频器更新为1分频时、我不再看到10MHz 输出。
您能否说明需要采取哪些步骤才能使分发模式在10MHz 下工作? 或者、TICS 中可能存在一个错误、很高兴知道是否存在这种情况。