This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LMK04832分配模式不起作用

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/992784/lmk04832-lmk04832-distribution-mode-does-not-work

器件型号:LMK04832

我的设计  使用 PLL1和 PLL2、从10MHz 输入创建10MHz 输出。 但是、当我将时钟分配 多路复用器更改为 CLKin1 (并且 TICS 自动将 CLKin1_DEMUX 更改为 Fin)、并且我将输出分频器更新为1分频时、我不再看到10MHz 输出。

您能否说明需要采取哪些步骤才能使分发模式在10MHz 下工作? 或者、TICS 中可能存在一个错误、很高兴知道是否存在这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul12345、

    您是否为 1分频输出启用了占空比校正(DCC 和 HS 位)? 所有奇数除以1需要 DCC、而对于所有奇数除法则建议 DCC。 [编辑以阐明]

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Derek! 选中该复选框后、它现在就可以工作了。