This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:编程周期

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/991467/cdci6214-programming-cycles

器件型号:CDCI6214

大家好、支持团队。

我可以在数据表中看到编程周期、最小10个周期、最大10、000个周期。

然后我有问题。

1."最小10个周期"是什么意思?  它是否太小?

2."周期"是什么意思?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    10个周期意味着只有10个程序被保证、但可能还有更多的程序。

    每个周期都是 EEPROM 的编程。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我向您提出有关周期的其他问题。

    如果我们将数据写入地址(例如0x00)、它是一个周期吗?

    那么、对于整个地址(0x00-0x3F)、它是64个周期吗?

    如果是、我 认为"min 10 cycles"不合适。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="394267" URL"~/support/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/991467/cdci6214-programming-cycles/3664614 #3664614"]如果我们将数据写入地址(例如0x00),它是一个周期吗?

    这是地址0x00的一个周期。

    [引用 userid="394267" URL"~/support/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/991467/cdci6214-programming-cycles/3664614 #3664614"]然后对于整个地址(0x00-0x3F),它是64个周期吗?

    不可以、对于地址0x00到0x3f 的每个地址、这是一个周期。

    [引用 userid="394267" URL"~/support/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/991467/cdci6214-programming-cycles/3664614 #3664614"]如果是,我 认为"最少10个周期"不合适。

    因此、您可以实现十个完整的编程编程程序。

    73、
    Timothy