This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:MUTE 引脚

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/992476/lmx2820-mute-pin

器件型号:LMX2820
主题中讨论的其他器件: LMX2592

是否有人使用 MUTE 引脚在合成器之间切换?  我想交替两个 LMX2820、并且认为我可以通过将两个输出绑定在一起并且一次只使用 MUTE 引脚启用一个同步来节省开关。  我在6GHz 左右使用它、因此当然阻抗是一个问题。  输出是什么样的?  数据表显示有一个50欧姆的上拉电阻-输出静音时是否仍然存在?  是否有最佳方法的经验?  我可以使用分离器来组合它们、但是否有人使用过更简单的东西、例如电阻分离器?

BTW-通过即时校准、锁定时间看起来非常好-非常好的主意、希望您的低频率 PLL 器件(例如 LMX2592)具有此功能。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    n ü 50Ω 在静音时仍然存在。 6GHz 时、与静音的隔离约为50dB、因此在执行乒乓操作时可能需要一个开关。 开关可以提供另一个30dB 的隔离。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需阐明:

    输出结构是具有集成50Ω Ω 上拉电阻的集电极开路。 如果您尝试将输出与一个已静音的设备组合在一起、您将看到以下两项之一:

    • 直流耦合:25Ω Ω 上拉至 VCC、其中一半在另一 个器件上。 不是你想要的
    • 交流耦合:一个50Ω Ω 负载连接到 AC-GND、嵌入在另一个器件中。 可能也不是你想要的。

    您可以 使用组合器、但静音隔离并不完美。 正如 Noel 建议的、我们建议使用开关。

    此致、

    Derek Payne