This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2487E-EVM:TICS Pro PLL GUI

Guru**** 2874000 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2487E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/992114/lmx2487e-evm-tics-pro-pll-gui

器件型号:LMX2487E-EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2487E

您好!  

我将使用 LMX2487E-EVM 和 TICS Pro 学习 LMX2487E。  

(我已从 TI 网站下载最新版本的 TICS Pro。)

但是、它不会仅写入 PLL 模式中"RF 分频器 R 值"的电阻值。  

  在 PLL 模式的命令提示符中、不会出现只有"RF 分频器 R 值"的命令。  

它可以在 用户控制和原始电阻模式的"RF 分频器 R 值"上写入电阻器。  

请告诉我如何解决该问题。  

请提供建议。  

Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sakaguchi - San,

    好的、这是一个错误、我将修复它、并在完成后通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel San、您好!  

    感谢您的回答。  我认为...  

    期待您的回复!   

    Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sakaguchi - San,

    请尝试此操作。

    1.在电脑中下载以下 zip 文件。

    e2e.ti.com/.../1803.LMX2487E.zip

    2. 运行 TICS Pro、在菜单栏中单击选择设备

    3.单击导入用户设备

    4.选择 zip 文件

    要使用该文件:

    1.单击选择设备

    2.单击用户设备

    3.选择 LMX2487E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel San、您好!  

    感谢您的快速响应!  

    我已下载 zip 文件并将其导入到 TICS Pro 中。  

    但是、当我选择用户设备时、错误发生在以下图像中。  

    (实际上,目录中没有“1803.LMX2487E.ini"文件...”)  

    请告诉我应该怎么做?  

    谢谢、 Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sakaguchi - San,

    zip 文件名应为 LMX2487E.zip、删除"1803"。 文件名中。 E2E 已将此编号添加到文件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel San、您好!

    感谢你的答复。  

    此问题已解决。  

    谢谢、Shoko