This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1EVM:TICSPRO 无法连接到 CDCE6214EVM

Guru**** 2819285 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/992412/cdce6214-q1evm-ticspro-cannot-connect-to-cdce6214evm

器件型号:CDCE6214-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

尊敬的团队:

我尝试将 CDCE6214-Q1EVM 连接到 TICSPRO、但失败了。

我已经对硬件和跳线设置进行了跟进。 并按照用户指南(Win7/更新 USB2ANY 固件)的第3.1节进行操作。

但无法将 USB 通信->更改为 USB2ANY。

您能指导我如何解决此问题吗? 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您能否告知设备管理器在插入 USB2ANY 时显示什么内容?

    例如、我的显示了一个"符合 HID 标准的供应商定义的器件"

    完成更新过程后、是否有任何成功的迹象?  您看到了什么消息?

    73、
    Timothy