This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:SPI 接口和寄存器配置

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/992259/lmx2820-spi-interface-and-register-configuration

器件型号:LMX2820
主题中讨论的其他器件: LMX2594

大家好、

我的客户正在测试 LMX2820、对 SPI 和寄存器配置有疑问。

  1. 它们在时序要求中找到 SPI 参数、即6.6数据、但没有时序图和指令说明、例如写入和读取。 是否有有关 SPI 的说明文档或可以参考哪个器件?
  2. LMX2820具有许多寄存器、因此无法导出 EVM 上的配置过程。 是否有任何驱动程序代码或相关文档可供寄存器配置参考?

谢谢、此致、

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    请参阅 LMX2594数据表、我们使用了相同的 SPI 时序。

    2.我们没有任何软件驱动程序代码。 您可以参阅以下链接、了解我们在 TICS Pro 中的表现。

    C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\PLL + VCO\LMX2820