This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL9XXPROGEVM:Windows 驱动程序问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCEL9XXPROGEVM, CODELOADER, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/991251/cdcel9xxprogevm-windows-driver-issue

器件型号:CDCEL9XXPROGEVM
主题中讨论的其他器件: CODELOADERUSB2ANY

我的客户在通过 CDCEL9XXPROGEVM 写入 EEPROM 时遇到问题。
客户一方的一个发现是窗口的 PC 设备/驱动程序相关问题。  请参阅随附的错误消息。
另一方面、My EVM + Note PC 设置工作正常。 我不知道我的 PC 设置和客户的 PC 设置之间有什么区别。
我可能是关于窗口的驱动程序设置。   您是否会建议如何修复或从您的终端获得一些建议的解决方案?
如果需要、我可以与我的客户安排 WebEx。


e2e.ti.com/.../_C730D030A430B930DE30CD30FC30B830E330FC306E30B6724B616830C430FC30EB303B756297_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hironori、

     CDCE (L) 9PROGEVM 上的 umpf3410设备的驱动程序在最近的操作系统 Windows 10上不受支持。 我建议使用具有较旧操作系统的机器、因为我们发现的唯一解决方法是对 PROGEVM 进行返工。

    这需要 USB2ANY、返工至 PROGEVM 和 TI.com 上的 CodeLoader 副本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户尝试使用 WIN-XP,但仍然存在相同的问题。 让我们明天举行在线会议?   客户即将发布、需要立即采取措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hironori、

    请利用我们已开始的离线通信。

    谢谢!