This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:预期输出频率(Fout)

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/991698/cdce6214-expected-output-frequency-fout

器件型号:CDCE6214

您好、E2E、

你好。

根据 CDCE6214数据表、预期输出频率(Fout) 值为 24.576MHz。 计算该值的公式是什么?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否参阅表8?

    在描述"PSA = 4、IOD = 25"中-并且等式为"FVCO = PSA×IOD×Fout"。
    因此 VCO 频率为4 * 25 * 24.756MHz = 2457.6MHz。
    输出频率可解为= FVCO/PSA-IOD。

    VCO 频率可通过以下公式根据基准频率进行计算:
    VCO = xxxREF / PLL_R *(PLL_N + PLL_num / PLL_DEN)

    如果使用倍压器、则:
    VCO = xxxREF * 2 *(PLL_N + PLL_num / PLL_DEN)

    在此示例中、它们不会为我们提供(PRI|SEC) REF 输入频率。  但它们指出其相位检测器频率为25MHz。  25MHz 可以是 PLL R = 1时的基准频率。

    VCO = 25MHz/1 *(98 + 152000/50000)

    希望这能让您了解用于 PLL 的公式。

    73、
    Timothy