This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00308:最大功耗

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00308, LMK00105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/990934/lmk00308-maximum-power-consumption

器件型号:LMK00308
主题中讨论的其他器件: LMK00105

大家好、团队、

我收到了客户关于 LMK00308最大功耗的问题。

在数据表中、功耗的计算在11.2中进行了说明。

但是、是否对总功耗进行了最大调节?

此外、像 LMK00105这样的器件的计算方式是否相同?

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    没有最大功耗规格。  原因是、一旦计算功率、就可以计算热性能。  假设最坏的环境温度为85摄氏度。 第11.2节中的示例执行热计算、并发现在 theta-ja 为31.4摄氏度/瓦的情况下、结温将为111摄氏度 器件功耗为817mW。

     *在同一示例中、假设最高结温为125°C 且 theta-ja = 31.4°C/w、您可以消耗的最大功率为(125°C - 85°C)/31.4°C/W = 1.27W
     *但假设 PCB 设计特定的 theta-ja 低于31.4度 C。 则可以消耗的最大功率更高。
     *假设您的 theta-ja 高于31.4度 C。 那么您可以消耗的最大功率更低。

    这适用于包括 LMK00105在内的任何器件。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothime-San、您好!

    感谢您分享有关热计算的材料。 这些材料正是他们所寻找的材料。 因为它可以在其他器件上使用、所以我们也希望将其有效地用于其他项目。

    我想 关闭这里的这个线程。 感谢您的及时建议。

    此致、

    梁太郎福井