This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:两个 LMK00105SQE 之间的连接

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/990928/lmk00105-connection-between-two-lmk00105sqe

器件型号:LMK00105

大家好、团队、

我收到了客户关于两个 LMK00105SQE 之间连接的问题。 如果您可以检查客户的连接并查看其 是否正常工作并向我们提供一些建议、那将会很有帮助。

它们愿意通过 在它们之间串联电容0.1uF 来将 LMK00105SQE CLKOUT4引脚与 LMK00105SQE CLKIN 引脚连接。 {LMK00105SQE -|0.1uF|- LMK00105SQE}

他们的问题描述如下:

问题1:可以像常规 LVCMOS 连接那样直接连接吗? 还是需要电容器[0.1uF]?

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井您好、

    对于交流连接、请使用数据表图6中所示的连接。 对于直流连接、请使用数据表图7中所示的连接。  

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boyd、

    因此、我也可以使用该图作为此类连接的参考。

    此建议已解决了客户的问题、因此我想宣布此问题已结束。  感谢您的及时响应。

    此致、

    梁太郎福井