This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:处理未使用的 REF 输入

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/991391/cdcm6208-treat-of-unused-ref-input

器件型号:CDCM6208

Aaron - San、

请允许我进入本次问答环节。

正如 Matsumoto-San 所说的、我将在引脚#14模式下使用 CDCM6208
连接到 SEC_REFP/N 的晶体谐振器
因此、不会向 PRI_REFP/N 引脚施加信号。
建议未使用的 PRI_REFP/N 引脚保持断开状态
或理想情况下连接到 VCC 或 GND。

问题1. 我担心 LVDS 等差分输入在时对噪声敏感
差分输入对保持开路。
CDCM6208的设计非常好、可避免此类噪声?

问题2. 如果差分输入 P 和 N 连接到 VCC 和
是否违反 LVDS 输入
规格。 (差分输入电压摆幅、峰间值、
必须低于1.6V)

问题3. 如果差分输入 P 和 N 都连接到 VCC 或 GND、
这种情况是否会使差分输入处于静默模式?

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、

    如果您在引脚模式14中使用 CDCM6208、将 REF_SEL 设置为1 (SEC_REF 输入)、则来自 PRI_REF 的高噪声输入无关紧要。

    请保持输入悬空、由于 LVDS 输入、在这种特定情况下不会使用使用 GND 或 VDD 的一般建议。 由于这个器  件使用一个通用输入、在这种情况下、应该建议将电压拉高或拉低、请参阅其它类似主题- CDCM6208未使用的输入处理和 CDCM6208上未使用时钟输入的终止。

    使用 LVDS 输入的另一个相关问题应有助于回答此问题- CDCM6208 LVDS 输入端接

    希望这对您有所帮助。 请注意、虽然问题可能会"被解决"、但您仍可以回答问题、如果尚未锁定、则将其重新打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron - San、

    感谢您的回答。

    Mita