This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:寄存器设置

Guru**** 2767535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/991340/cdce6214-register-setting

器件型号:CDCE6214

根据 R60[B3:0]R76[B3:0]R79[B3:0]的寄存器设置、参考手册说、如果在正常模式下使用、则为10h。
但是、它仅提供4位。  请告诉我如何设置?

此致、
Hironori Yoshimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshim-San、

    正常模式的值为"2"。  很抱歉造成混淆。

    73、
    Timothy