This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:在引脚模式下

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/990536/cdcm6208-in-case-of-pin-mode

器件型号:CDCM6208

大家好

如果我们问 CDCM6208、您会介意吗?


我们的客户将使用具有引脚模式0x14的 CDCM6208。

在这种情况下、PRI_REF 看起来需要25MHz LVDS 输入。
但是、我们的客户希望仅使用 SEC_REF (Crystal =25MHz)。
因此、有数据表"如果系统仅在次级输入上使用 XTAL、REF_SEL 应连接到 VDD。"
因此、在我们客户的情况下、 REF_SEL 是否应该 连接到 VDD、而不是内部上拉50kOhm?


相关的 ,PRI_REF 引脚将不使用。
那么、是否可以配置 float (open)?



在引脚模式下、无法配置 STATUS0/1引脚。
因此、在这种情况下 、不会为任何故障分配 STATUS0/1。
我们的认可是否正确?
->抱歉,对于此问题,我们在数据表中找到了说明:“对于所有引脚模式,STATUS0输出 PLL_LOCK 信号,STATUS1输出基准丢失。”
  我们解决了这个问题。(4月2日)  


此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    为 CDCM6208v1配置引脚模式0x14时、REF_SEL 输入引脚选择初级或次级输入。 如果希望使用 SEC_REF、请将 REF_SEL 接地。

    2.不可以、REF_SEL 是手动模式下的选择引脚-请参阅表6下面的注2:可通过 PIN[4:0]访问 CDCM6208V1的预配置设置。

    3.在 GUI 中为该器件选择引脚模式0x14时、3个状态信号:SEL_REF (寄存器3.12和9)、LOS_REF (寄存器3.11和8)和 PLL_UNLOCK (寄存器3.10和7) 被编程为0x08F0 (ST0_PLLLOCK_EN 和 ST1_LOOR_EN 被启用)哪些状态模式正在尝试使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San

    感谢你的答复。

    请参阅 CDCM6208的数据表。
    www.ti.com/.../cdcm6208

    为 CDCM6208v1配置引脚模式0x14时、REF_SEL 输入引脚选择初级或次级输入。 如果希望使用 SEC_REF、请将 REF_SEL 接地。
    ->正确吗?
      在数据表 P34表5中、如果 REF_SEL 引脚编号为6=1 、则选择的输入将为二级或自动。
      此外、在数据表 P36上有描述"如果系统只在次级输入上使用 XTAL、REF_SEL 应该被接至 VDD。"
      如果要使用 SEC_REF、我们应该将 REF_SEL 设置为 VDD、对吧?(即使有内部上拉电阻器。)


    2.不可以、REF_SEL 是手动模式下的选择引脚-请参阅表6下面的注2:可通过 PIN[4:0]访问 CDCM6208V1的预配置设置。
    ->我们的问题使您感到困惑。
      我们不使用  PRI_REF、而是使用 SEC_REF。
      在这种情况下、   PRI_REF 引脚是否可以配置 float (开路)?


    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    很抱歉、这应该是是肯定的、"如果系统只在次级输入上使用 XTAL、REF_SEL 应该被接至 VDD。" 如上所述-表5也显示了这一点。

    2.未使用的输入不应悬空、而应连接到 VCC 或 GND。 请将 PRI_REF 连接至 GND。

    很抱歉让人困惑!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San

    感谢你的答复。

    未使用的输入不应悬空、而应连接到 VCC 或 GND。 请将 PRI_REF 连接至 GND。
    ->如果 Pinmode=0x14,PRE_REF 为 LVDS 输入。
      因此、在本例中、我们假设100 Ω 差分端接需要。  
      PRI_REFP 和 PRI_REFN 是否应连接到 GND?

      CDCM6208在开路时是否具有失效防护功能?
      如果 CDCM6208没有、我们假设它需要定义逻辑高电平(VID=+350mV)或低电平(VID=-350mV)。  
      因此、如果 PRI_REFP=PRI_REFN=低电平、输入逻辑是否未定义?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San

    如果您对我们的上一篇帖子有一些更新、您能与我们分享吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    我们是复活节假期、很抱歉耽误了我们的时间。

    如果您使用的外部器件已经端接、例如示波器、则无需100欧姆差分电阻器。

    使用 LVDS 端接时、并联电阻应靠近接收器。

    您指的是什么类型的"失效防护"? 当未使用输入时、该器件没有输出静音-智能多路复用器应设置为手动、并选择 SEC_REF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San

    感谢你的答复。


    您指的是什么类型的"失效防护"?
    ->我们已按照图3的文档成像。
      www.ti.com/.../snla051c.pdf
      那么、CDCM6208是否具有内部开路失效防护电路?

    当未使用输入时、该器件没有输出静音-智能多路复用器应设置为手动、并选择 SEC_REF。
    ->如果是 Pimode,则无法使用 I2C 进行配置。
      因此、无法禁用 PRE_REF、因此我们假设需要为 PRE_REF 设置终端。
      我们的认可是否正确?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    由于 CDCM6208采用通用输入、其中一个是 LVDS、因此我无法确定是否也使用开路失效防护电路。

    由于您将使用引脚模式14、因此您可以选择特定输入作为带有 REF_SEL 引脚的 SEC_REF。 选择 SEC_REF 作为输入后、PRI_REF 的电路可保持悬空或接地。 反向也是如此。 同样、只要 REF_SEL 根据之前的需要选择输入类型为 SEC_REF、PRI_REF 就可以保持悬空、尽管理想情况下输入应设置为 GND 或 VDD。