This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03001CEVAL:LMK03001CEVAL

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/991127/lmk03001ceval-lmk03001ceval

器件型号:LMK03001CEVAL
主题中讨论的其他器件:LMK03001

您好!

随附的文件显示了用于运行 LMK03001评估板的配置。

我将 CLKOUT1的输出连接到示波器、并从电路板上移除了交流耦合电容器、转而进行短路。

问题是示波器显示时钟频率为190.4M、而不是我所期望的47.6M。

我犯了什么错误?

谢谢、

Yuval

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval 您好!

    您在修改电路板之前是否获得了预期的输出?

    输出波形是否看起来合理、输出摆幅良好、边沿良好?  您可以共享图像吗?
     * LMK03001的 CLKout0是 LVDS 输出。  它旨在驱动100欧姆差分负载。  如果您进行交流耦合、负载可能是两个50欧姆接地。  但是、如果您移除电容器并将50欧姆电阻接地、则这不是输出的正确配置、这可能是您的问题。

    您能确认 PLL 已锁定吗?  如果不是、CPout 引脚上的电压是多少?

    73、
    Timothy