This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1208:RE:CDCLVP1208输出同步选项

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1208, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/991264/cdclvp1208-re-cdclvp1208-output-sync-options

器件型号:CDCLVP1208
主题中讨论的其他器件: LMK04832

尊敬的团队:

 在我们的设计中,我们将使用多个 ADC,用于通过使用 CDCLVP1208缓冲器的单个参考时钟馈送到 ADC 的时钟,我们将生成多个时钟,并将馈送到 ADC

 在使用不同 ADC 的时钟信号时,应同步时钟缓冲器中没有输出同步选项。 请建议我们是否可以使用 CDCLVP1208缓冲器、或者为我们的设计提供任何其他推荐器件。

 我们在设计中使用的 ADC 器件型号- ADC16V130CISQ/NOPB

 谢谢

纳文 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naveen、

    由于 CDCLVP1208没有任何分频器、因此您无需对其进行同步。  根据数据表、最大传播延迟为450ps、部件间偏移最大为125ps。

    我在 ADC16V130CIQ 中搜索了 SYNC、没有发现需要同步该分频器... 但是、如果您确实需要同步、请考虑 LMK04832、除了使用 SYSREF 的输出来提供同步信号外、该器件还可用作时钟分配。

    73、
    Timothy