This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208:哪些设计工具可支持此器件?

Guru**** 2947770 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04208, LMK04808, PLLATINUMSIM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/990724/lmk04208-which-design-tools-can-support-this-device

器件型号:LMK04208
主题中讨论的其他器件: LMK04808、 PLLATINUMSIM-SW

您好!

我注意到所有时钟设计工具都不支持 LMK04208设计、仿真和编码。 我想知道我可以使用哪些工具来进行此部件?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    请使用 LMK04808配置文件。  这是可以接受的。  您可以使用时钟设计工具或更新的 PLLatinum Sim 来实现此目的。 (PLLATINUMSIM-SW)

    在您说编码时?  TICS Pro 软件具有 LMK04208配置文件、可用于生成寄存器。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Timothy、

    这很有帮助。

    此致、

    John