This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LMK04832:使用来自 tics pro 的数据配置 lmk04832,但它不能正常工作

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMK04832EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1013817/lmk04832-lmk04832-configure-the-lmk04832-with-the-data-from-the-tics-pro-but-it-doesn-t-work

器件型号:LMK04832

您好:

我遇到了一些无法解决的问题。

如上图所示、我使用 Tics pro 软件生成寄存器数据、然后将寄存器数据导出到一个 txt 文件中。 然后、我使用 SPI 端口将数据按照 txt 文件中所示的顺序传输到 LMK04832。我确定数据已正确配置到 LMK04832、因为我可以从 SPI 端口读取 LMK04832寄存器数据、而读取数据就是我传输到它的数据。但我要传输到 令人惊讶的是、LMK04832无法工作、一些通道没有时钟输出、而一些通道有错误的时钟、例如13.5MHz 时钟。 无论我如何更改 N 分频器编号或其他数字、结果都是相同的。 所以我真的不知道下一步该做什么,哪里出了问题,我真诚地希望你们能帮忙,谢谢你们!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    您能否共享您用于对 LMK 器件进行编程的 Tics Pro 文件?

    在看到图像时、您似乎提到 VCO 频率为2048MHz。 LMK04832不支持该频率范围。

    您是否在电路板上使用 LMK04832EVM 或 LMK 器件? 如果您的板上有什么编程连接器选项?  

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我看不到任何进一步的答复。 我认为问题已经解决、现在这个话题就要结束了。

    如果您有任何进一步的查询、请随时提出新的请求。

    此致、

    Ajeet Pal