This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:未使用的引脚/编程/完全辅助/缩短 CE 唤醒时间

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1013825/lmx2595-unused-pins-programming-full-assist-shorten-ce-wake-up

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件: LMX2594

大家好、我有几个关于 LMX2595的不同问题:

如果我不使用 SYNC 引脚、我可以将其连接到 PCB 上的 GND 吗? 我在数据表中找不到任何信息。

2.如果 CE 引脚为低电平、是否可以对 LMX2595进行编程?

3.我想通过 CE 引脚激活/停用 PLL。 由于我不希望器  件每次激活时都要重新校准、因此我更喜欢全辅助校准(我只需要单个输出频率)。 我计划使用所需的频率对评估板 PLL 进行编程、并从 TICS 中读出 VCO_SEL、VCO_CAPCTRL 和 VCO_DACISET 值以进行全面辅助校准。 这种方法是否可行?  

4.在另一个 TI E2E 问题(e2e.ti.com/.../lmx2594-lmx2594-chip-enable---wake-up )中、我了解到、如果减小引脚3、27和38上的电容值、可以加快 LMX2594的 CE 唤醒时间。 这对于 LMX2595也有效吗?

提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    1. 是的、您可以将 Sync 引脚直接接地。

    2.如果我记对了,这是可能的。

    3.正确。

    4.是的、相同的技术适用于两种器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!  

    您是否有过这些电容值的选择如何影响唤醒时间以及是否也会影响其他参数的任何经验?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我建议:

    -引脚3:1µF < C < 10µF μ F

    -引脚27、38:0.1µ< C < 1µF μ F

    抽回是由于对内部 LDO 的滤波不足、相位噪声可能会变得更糟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    好的、因为整个 PLL 是通过一个 LDO 供电的、该 LDO 放置在 PLL 附近、所以我想这对相位噪声的影响很小、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    引脚3、27和38是 内部 LDO 输出去耦引脚、这些去耦电容器的选择将影响这些内部 LDO 的性能、因此会影响 PLL 的性能。