This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:直接 FM 的基准设置

Guru**** 2845700 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMX2571EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1007655/lmx2571-reference-setting-of-direct-fm

器件型号:LMX2571

您好!

我们的客户不熟悉这种类型的高级 PLL 器件。

但他们尝试将 LMX2571用于没有 VCXO 的直接 FM 调制发送器。

我们能否获得您的支持、以查看我们的起点的推荐基准电阻器设置?

由于有一些反馈、因此很难获得良好的 THD 性能。

 

这是它们的设计规格。

主时钟:15.6MHz

载波频率:322.050至322.400MHz

标准差:1KHz 时为2、25KHz

信号频率范围:70Hz 至5kHz

目标 THD:小于1%

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Mochizuki-San、

    LMX2571有两种实现 FM 的方法。

    纯模拟方式

    模拟调制信号用于调制 VCXO、它是 LMX2571的参考时钟。 则 LMX2571的输出将是 FM 信号。

    2.直接数字调制

    请阅读应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/snaa309。 请注意、如果这样做、您需要一个强大的数字处理器来为 LMX2571生成位流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMX2571-FM.pdf

    Noel、您好!

    我们的客户在具有20MHz VCXO 的 LMX2571EVM 上尝试了模拟 FM 配置。

    请查找附加文件。

    参考时钟输入 FFT 是干净的2KHz FM 5kHz 偏差信号。

    然而、300MHz PLL 输出具有大杂散噪声、即使没有调制条件也是如此。

    您能告诉我们如何优化 LPF 或分频器设置?

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    这是我为模拟 FM 评估所做的测试设置。

    测试程序:

    –调整 VCXO Vtune 引脚的直流电,使 DUT 的输出频率完全等于482MHz。

    –将音频幅度调整到 VCXO 的 Vtune 引脚,直到在100Hz 音频下,DUT 输出端测得的频率偏差为±2.5kHz

    –扫描100Hz 至6kHz 的音频频率

    –测量 DUT 输出端的频率偏差。

    请注意、与 VCTCXO 的频率偏差不应为5kHz、它应等于5k * fosc / fout。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    非常感谢您提供有关 EVM 设置的详细说明。

    我们将遵循此配置。

    BTW、我们的测试结果显示即使没有调制条件、也会出现大杂散、如先前的 pdf 文件中所示。

    我们应该优化哪个 PLL 参数来降低这些杂散噪声。

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    他们是如何将音频信号连接到 VCXO 的 Vtune 引脚的? 如果它们断开音频连接、杂散是否会消失?

    他们可以尝试使用整数通道吗? 例如322.4MHz 输出。